结果:找到"25G SFP28光模块 10G光模块 万兆光模块",相关内容1000条
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • 盘点25G光模块的类型及应用
  • 2020年,5G开始踏上商用的旅程,25G光模块现在已经广泛应用于5G信号基站的建设中。在4G时代,前传网络主要用的是单模10G光模块,而进入到5G时代,25GSFP28光模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网性能的2.5倍,具有更高的端口密度和较少的交换机和线缆数量,因而广泛应用于5G前传基站的建设中。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下25G光模块的种类以及应用。一、25GBase-SR标准1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为0°C~70°C,发送光功率为发送光功率为-8.4至+2.4...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-27 16:52:00
  • 5G前传—25GDWDMSFP28光模块
  • 在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25GCWDM和25GDWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25GDWDMSFP28光模块。25GDWDMSFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25GDWDMSFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。产品特征:◆采用可热插拔的SF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G DWDM SFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-06 16:58:00
  • 5G前传WDM解决方案,无源波分和彩光模块
  • 5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而SFP光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。一、无源WDM方案:无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。无源波分可供选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 彩 25G 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-17 17:10:00
  • 易天通过25GSFP28产品进行布局5G网络
  • 5G的应用是为了更好满足互联网时代的业务发展需求,5G网络架构面向人和物的连接,移动互联网和物联网是5G网络通信发展的两大主要驱动力,那么针对5G网络的到来易天光通信(ETU-LINK)会如何进行布局呢?5G网络优势从业务需求层面落地到网络层面,则是对网络提出了“大带宽”、“低时延”、“大连接”的诉求。面向2020年及未来移动数据流量的爆炸式增长、物联网设备的海量连接,以及垂直行业应用的广泛需求,5G移动通信技术在提升峰值速率、移动性、时延和频谱效率等传统指标的基础上,新增加用户体验速率、连接数密度、流量密度和能效四个关键能力指标。未来,移动互联网将推动人类社会信息交互方式的进一步升级,为用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2019-01-25 11:31:00
  • 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
  • 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
  • 讲解25GSFP28光模块的优势及特征
  • 25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高、功耗过大,而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。市场上常见的25GSFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信将给大家做详细的介绍。25GSFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-17 17:18:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 易天致力于25G光模块市场
  • 随着光纤通信行业的迅猛发展,很多制造商致力于25G交换机。例如华为的CE8860-业界首款25GE接入TOR交换机。CloudEngine8860(简称CE8860)系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能、高密度、低时延灵活插卡以太网交换机。CE8860交换机提供高密度的100GE/40GE/25GE/10GE端口,支持丰富的数据中心特性和高性能的堆叠,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台。CE8860交换机定位于数据中心的核心或汇聚,也可以用于园区网的核心或汇聚。CE8860可以与华为CloudEngine系列数据中心交换机CE12800/CE7800...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G交换机 25G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-28 14:35:00
  • 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
  • DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: